This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5419A:与TI C编译器和Overity相关的问题

Guru**** 2599385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617901/compiler-msp430f5419a-issue-related-to-ti-c-compiler-and-coverity

部件号:MSP430F5419A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我遇到了有关MSP430编译器的问题。

我们需要使用Coverity对源代码进行静态分析。 Overity支持的TI编译器版本如下所示(TI cl470)

但是,我目前使用的编译器版本是cl430 (MSP430 TI C Compiller 4.3 G.3.3)。 此外,CCS中似乎没有“可用软件”提供的cl470

是否有人知道我可以从哪里下载此cl470? 此cl470是否表示4.7 0版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能识别屏幕截图。  我想这是一个整体。  

    大约5年前,TI ARM编译器将编译器shell的名称从cl470更改为armcl。  似乎没有更新Coverity的此实施以说明此更改。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢George