This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:与普通Linux崩溃'USER'

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620926/ccs-cc1350-crash-as-ordinary-linux-user

部件号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试编译一些代码并将二进制文件下载到CC1350的SensorTag。 如果我在Linux中以'user'身份执行此操作,CCS将崩溃,如果只是作为'root',任何操作都将正常。 我知道这是一个允许某件事的问题。 我不想做‘root’,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看下面的主题,其中包含一些提示,可使CCS为"用户"用户提供更流畅的体验。
    e2e.ti.com/.../197.6051万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rafael:

    我已重新配置您建议的链接中列出的文件的权限,但调试过程仍会与常规用户挂起。