This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:CCS要求每次调试会话都更新。

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620630/ccs-msp430fr6989-ccs-requires-update-every-debug-session

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASHMSPDSCCStudio-MSP

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在Linux中的CCS 7.1 0中测试我的代码,每次我需要上载代码时,都需要更新。 我以前没有发生过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara,

    您的意思是,每次尝试在CCS中启动调试会话时,CCS都会提示您更新MSP FET上的固件吗?

    您是否正在运行与MSP FET通信的任何其他工具,如mspflasher,IAR,UniFlash...?

    您运行的是哪种Linux发行套件?

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    Ubuntu 16.04。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sara:

    您是否考虑过升级到CCS v 7.2 ? 您是否检查过更新并确保拥有最新的MSPDS和编译器工具?

    您是否还安装了CCS附带的FET udev规则? 否则,调制解调器管理器可能无法与FET配合使用,并且可能会部分擦除固件,这将导致CCS每次都要求升级。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    否,我没有升级到CCS 7.2 v。 我该怎么做?
    如何还可以检查我是否具有最新的MSPDS和编译器工具?
    我不认为我的问题与FET有关,因为几个月前我已经多次调试,没有任何问题。 我的意思是,我应该安装必要的软件包。

    此致,

    Sara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sara:

    您可以使用CCStudio-MSP工具页面进行升级。 我们仍需要确定您的系统在几个月前和现在之间的差异。  如果可能,您应该仔细检查并重新安装udev规则,因为最近几个月您的系统可能发生了一些更改。

    此致,
    Ryan