This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:在单板中调试两个器件,并创建目标配置文件以同时调试

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620188/ccs-ccstudio-c2000-debugging-two-devices-in-single-board-and-creating-target-configuration-file-for-simultaneous-debugging

部件号:CCStudio-C2000
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万TMS320F2810

工具/软件:Code Composer Studio

在我的定制板中,我有两个C2000器件,一个是TMS320F2810和TMS320F2.8335万。 JTAG以菊花链方法连接,我曾在早期版本的3.3 中调试,并且它正在工作。 现在我迁移到5.5 CCC,所以我如何在CCS V5中做同样的事情。所以我的顾虑是1。 如何创建Target配置文件? 2.如何将每个固件/代码连接到每个设备以同时进行调试?

谢谢,此致,

Arun Gopalakrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,

    请检查下面的短片:
    https://youtu.be/DgMRth5SR1Q

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我根据视频创建了目标配置文件。  

    但我的问题是,我在CCS项目资源管理器中打开了两个项目,并且根据视频创建了目标配置文件。

    那么我如何将哪个项目与哪个设备关联?

    我是否应该将相同的Target配置文件添加到两个项目中?

    谢谢,此致,

    Arun Gopalakrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,

    请对延误表示歉意。  

    将代码加载到多个设备或核心时,您需要手动启动目标并执行一些附加步骤来配置它,以便将代码从每个项目加载到每个设备。  

    下面的短片展示了如何执行此操作。

    https://youtu.be/tl-yal3rTqY

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拉斐尔:

    解决了我的问题。

    感谢您的帮助。

    谢谢,此致,

    Arun Gopalakrishnan