This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:生成CCXML配置文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620235/ccs-generate-a-ccxml-configuration-file

主题中讨论的其他部件:UNIFLASHTMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用uniflash软件下载两个闪存。

我使用Spectrum Digital XDS510UUSB仿真探头和2 个闪存TMS320F2812。

我遇到错误,因为我的配置文件CCXML为空。

错误如下所示:“Error connecting to the target: Error 0x8000.02万/-1041 Fatal1041 Fatal Error During : OCS,Device driver: 仿真控制器出现问题。建议重置仿真器。这将断开每个目标与仿真器的连接。然后,应关闭并重新打开目标电源或进行硬重置,然后执行仿真重置并重新连接到每个目标。"

如何创建配置文件CCXML?

此致,

丹尼斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼斯

    您可以使用Code Composer Studio创建CCXML文件。 在Code Composer Studio中,您可以转到“文件”->“新建”->“目标配置文件”。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过使用UniFlash软件,创建的文件为空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼斯

    CCXML文件指定要使用的调试探测器和设备。 因此,我看不出如果该错误为空,您会如何得到该错误,因为UniFlash甚至不知道要加载哪些驱动程序来与调试探测器通信。

    您使用的是哪个版本的UniFlash? 在较旧的3.4 中,您可以手动将频谱驱动程序安装到其中。 您是这样做的吗? 对于较新的版本,也有一种使用510的方法,但只能从命令行 使用:processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v4.0_SD510_Support


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用CCS创建了配置文件。

    连接测试正常,检测到2个设备。

    之后,我用Uniflash软件进行了测试。

    我有一个.gel文件警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    警告是什么? 猜测我会说这与找不到凝胶文件有关。 例如,如果.CCXML中有Gel文件的相对路径,则从UniFlash使用时,我可能会看到查找该文件的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是Denis Travers的同事。

    CCXML文件现已生成,CCS Studio的连接测试也正常。

    但在使用Uniflash软件命令时仍有错误。

    错误如下所示:“Error connecting to the target: Error 0x8000.02万/-1041 Fatal1041 Fatal Error During : OCS,Device driver: 仿真控制器出现问题。建议重置仿真器。这将断开每个目标与仿真器的连接。然后,应关闭并重新打开目标电源或进行硬重置,然后执行仿真重置并重新连接到每个目标。"

    我们正在使用Uniflash 3.4。

    此致

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    CADIOU Thomas 说:
    现已生成.CCXML文件,CCS Studio的连接测试也正常。[/QUOT]

    您是否还能够使用CCS实际连接到目标?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一有效的测试是连接测试。

    其它命令会导致以下错误:

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下为连接测试结果:

    [开始:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base/emulations/drivers/sdjtag.exe -f %boarddataFile.-v -X reset -X scantest

    [结果]

    ** BoardFilePath:C:\Users\F55.4785万\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\1\0\Brdata\testBoard.dat
    **重置仿真器
    --仿真器已重置
    **仿真器扫描测试
    --发现JTAG IR长度为76
    --在扫描链中找到2个设备

    [结束:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]


    在错误下方:

    连接到目标时出错:
    错误0x8000.02万/-1041</s>1041
    发生致命错误:OCS,
    设备驱动程序:仿真控制器问题。
    建议重置仿真器。 这将断开每个
    来自仿真器的目标。 然后应关闭并重新打开目标
    或硬重置,然后执行emureset,然后重新连接到每个目标。

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供您创建的CCXML文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够在Uniflash 3.4 .1上连接具有双F2812 DSP和XDS510USB的系统。  

    我正在使用的.CCXML文件位于本文末尾。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../F2812_5F00_Dual_5F00_XDS510USB.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCXML文件下面。

    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="USB" id="Spectrum 1.2 Digital XDS510Emulator_0">
           <instance XML_version="XDS510USB 1.2 Emulator_0" href="connections/SD510USB_Connection.xml" id="Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0" xml="SD510USB_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
           <connection XML_version="USB" id="Spectrum 1.2 数字XDS510Emulator_0">
               <instance XML_version="drivers/sdgo28xusb.xml" 1.2 id="drivers" xml="sdgo28xusb.xml" xmlpath="drivers"/>
               <platform XML_version="platform_0"> 1.2
                   <Instance XML_version="TMS320F2812_0" 1.2 href="devices/F2812.xml" id="TMS320F2812_0" xml="F2812.xml" xml="xml="xml" xmlpath="devices"/>
               </platform>
           。
       </configuration>
    </configurations>

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,它可以与您提供的.CCXML配合使用。

    此致

    Thomas