This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAPL138B-EP:OMAP-L138开发套件(LCDK)代码未进入主代码。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621360/ccs-omapl138b-ep-omap-l138-development-kit-lcdk-code-is-not-going-to-main

部件号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他部件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我正在使用OMAP-L138开发套件(LCDK) ,使用了McASP接口Starterware示例代码。  添加MELPe声码器优化代码后,语音回送可以听到,但代码不会转到主。 请推荐。

谢谢

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinod,

    我已通知RTOS团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在ARM内核还是DSP内核上运行此程序? 对于MCASP软件,您需要在重新加载之前执行系统重置才能将系统和MCASP注册恢复到默认重置状态,否则,您可能会遇到这类问题。

    请尝试重置系统,并告知我们此问题是否仍然存在。

    此致,

    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    代码在DSP内核上运行,我尝试使用系统重置,相同的行为代码不是停止主代码。

    谢谢

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod,

    您能否详细说明代码的性质,您尝试运行的是基于DSPBIOS或TI RTOS的代码?  

    您是否尝试在C_int00而不是main设置了brak点? 请选择在C_int00而不是main停止内核的选项:

    这样您就可以在PC进入主页之前看到发生了什么。

    此致,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    进行以下更改。

    1.在“调试模型”中选择了“完全符号调试”

    2."_c_int00"在指定输出模型的程序入口点中提到

    3.".txt:_c_int00: align=1024 > DDR2"添加在CMD文件的部分中

    它现在工作了,在加载代码后,它在main中停止了。 感谢您的支持。

    谢谢,顺祝商祺

    Vinod