This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:未能将MSP432项目纳入CCS

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621690/ccs-msp432p401r-failed-to-impot-msp432-project-into-ccs

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

当导入MSP432项目时,它会发出一个错误:  

错误:项目4.1 '导入失败,因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装MSP432v 16.3 编译器:
—请参阅‘帮助>安装新软件’并选择‘代码生成工具更新’,以检查此编译器是否可通过CCS更新获得。
—访问CCS应用程序中心获取最新的编译器支持。
—或者下载并安装编译器[http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads],然后通过‘首选项> CCS >构建>编译器’将其注册到CCS中。

因此,我安装了TI编译器 MSP430编译器工具16.3 .........0

但它发出了一个错误

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
未找到工件: software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.msp430.16 .win32_Artics.0 16.3 .jar。
software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.msp430.16 .16.3 win32_.0.jar

如何解决此问题? 我的CCS版本是6.1 .................3.

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432 是 ARM器件,因此 您需要安装ARM编译器版本16.3 .........0,而不是MSP430编译器。

    您是否可以按照相同的步骤,转到“帮助”->“安装新软件”,选择“代码生成工具更新”,然后选择并安装ARM编译器16.3 .0。

    如果仍有问题,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法安装错误为

    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
    未找到工件: software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.tms470.16 .win32_Artics.0 16.3 .jar。
    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32/features/com.ti.cgt.tms470.16 .16.3 win32_.0.jar

    丢失了两个jar文件,如何解决此问题,或者是否有其他方法安装此编译器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG
    经过多次尝试后,我终于安装了16.3 0编译器并导入了我的项目。
    但出现了一个新问题,当构建此项目时,它发送了以下错误。
    链接>
    错误#1.0269万:输出文件"R802v 4.1 .16.0725万ForLvJI_CC_R802.out"超出了代码大小限制
    错误#1.001万:链接时出错;未生成"R802v 4.1 .16.0725万ForLvJI_CC_R802.out

    这个项目在我同事的计算机上是可以的,相同的CCS 6.1 3和编译器16.3 .0。
    是否存在限制代码大小的配置?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您当前正在使用CCSv6的代码大小有限许可证。 您可以将其更改为完全不受限制的许可证,因为我们现在免费提供完全许可证。  

    有关 详细信息,请参阅此相关主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartiG

    我的问题现已解决,非常感谢您的帮助。

    谢谢!