“线程:SysBIOS”中讨论的其它部件,
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试了解如何使用ROV经典。 (不确定是否应该在此处或CCS下发布...)
当我暂停我的应用程序并查看ROV Classic时,可视模块下方的大部分条目显示为红色,只有少数条目显示为绿色。 例如,Sysmin可以看到System_printf()缓冲区。 但其他如时钟,邮箱,NDK,任务等则为红色。 如果我尝试查看一个,例如BIOS,我会在右侧选项卡上的"无法加载模块"下看到"从ROV服务器接收到异常: ROV加载模块ti.SysBIOS.BIOS失败,很可能是因为在软件包路径上未找到它或它所依赖的模块。" 在我检查过的每一个情况中,我的cfg都将该模块的xdc.useModule ()声明为丢失。 例如,它进一步指出package_not _found:无法找到包'ti.SysBIOS'。
要更正,它会指示我确保选中所有必需的产品和存储库。可能我缺少了一个不知道我需要的依赖模块?
我有以下绿色的内容:DIAGS,LoggerBuf,注册表,启动,SYSMIN和系统。 其余都是红色。
所以我的问题是如何正确设置以便我可以使用ROV? 现在,我尝试通过在任务下查看我的各种堆栈大小。
如果我理解正确,7.2 新ROV有问题吗? 如果我尝试与它连接,我的CCS将超时或锁定CCS (在Win10上运行)。