This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:GEL:在调用函数之前必须连接目标

Guru**** 2579755 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621304/ccs-rf430frl152hevm-gel-target-must-be-connected-before-calling-the-function

部件号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他部件: RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Windows 10,64位

CCS:6.2 .0.0.005万  

器件/板:RF430FRL152HEVM,带BOSCS-BMP280和Arduino UNO (I2C连接)

您好,

我修改了RF430FRL152H_SensorHub_Project并尝试对BMP280模块进行采样,然后将结果数据发送到Arduino UNO板。但当我按下调试按钮时,出现错误:

MSP430:GEL:在调用函数之前必须连接目标

我尝试了一些解决方案,如卸载 CC13xx/CC26xx设备支持并检查启动选项,但它不起作用。 我已 成功运行RF430FRL152H_NFC_ONY_Project_NDEF_Support的LED闪烁示例 ,因此我认为该设备实际上已连接。

我是CCS初学者,如果调试时有任何设置细节,请告诉我。

谢谢。

米妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米妮,

    有几份报告给出了一些不确定的答案。 此外,您还可以尝试手动连接到目标并将代码加载到RF430设备。

    有关详细信息,请检查以下线程:

    e2e.ti.com/.../227.9689万
    e2e.ti.com/.../26.7167万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Rafael:

    感谢您的回复。 我已经选中  了'Launch Options'(启动选项)下的'Connect to the target on debugger startup '(在调试器启动时连接到目标)选项。 但错误仍然出现。 还有其他可能的解决办法吗?

    谢谢。

    米妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米妮,

    您是否尝试手动连接并将代码加载到RF430设备? 这对于验证连接非常重要-即,如果没有其他问题阻止与设备进行通信。

    此致,
    拉斐尔