This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何在launchgpadxl-cc2650上使用cc2640_SDK中的示例

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621663/ccs-cc2640r2f-how-to-use-examples-from-cc2640_sdk-on-a-launchgpadxl-cc2650

部件号:CC2640R2F
“线程”中讨论的其他部件:CC2650SysBIOSCC2640BLE堆栈

工具/软件:Code Composer Studio

嘿,  

我想知道是否可以在1.35 Launchpadxl-CC2650上运行cc2640r2_SDK_CC2650中2650中00.33 的示例。如果可以,我该如何继续?  

到目前为止,我已经从1.35 .00.33 的Example文件夹中导入了一个Example项目(pwmled)。 此项目成功生成并生成{.out}文件。 但是,当我尝试在主板上进行调试时,它不会运行到主板或使LED闪烁。 此外,我还更改了项目属性,包括变体和链接器命令文件,以与CC2650匹配。  

此外,我意识到此项目的输出类型是可执行文件,而其他项目则能够在RTSC应用程序(可执行文件)文件所在的板上成功运行。 这是否会影响到它? 我尝试通过创建RTSC配置文件并将目标名称更改为ti.platforms.simplelink:CC2650F128来更改输出类型 ,但这会导致这些错误。

 

****为项目pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS生成配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 8 all -o
gmake [1]:输入目录'C:\Users/Vince/workspace_v7/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS/Debug'
'正在构建文件:../pwmled_CC2640R2_LAUNCHL_TIrtos_CCS.cfg'
'调用:XDCtools'
"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs"--xdcpath="C:/ti/configelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/source;C:/ti/00_00_45/smc:/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/kernel/trl.crs/sp.crs/sp_ms.crs/-r.crs/sp.crs/sp_scs -r.crs/spip_scs ti.platforms.simplelink:CC2650F128 -r.crs/sp_scs -r.crf_scf_scs -r.cs-r.cs-r.crf_scs -r.crf_scs -r.crf_scs -r.crf_scf_scf_scf_scr.crf_-r.crs/ 16.9
'生成文件:../CCcfg.c'
'调用:ARM编译器'
“c:/ti/ccssv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_ARM_3LTS/bin/armcl" 16.9 -mv7M3 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C:/users/Vince/workspace_v7/pwml_cc2640rx_clus_ctran_tran_cref_c=-crefl_crefl_ctr_---ctrack_cref_cref_ctr_----cref_ctrl_cref_cref_ctr_ctr_----cref_cref=--ctr_cref_cref_cref_cref_c_cref_cref_c_c_----ctrl_cref_c_ctr_cref=---ctr_c_cref=----c_cref_c_ctr_c_cref_cref_c_cref_c_c_cref_c_c 16.9
'完成的建筑:../CCfg.c'
''
'生成文件:../pwmled.c'
'调用:ARM编译器'
“c:/ti/ccssv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_lav.3.lts/bin/armcl" 16.9 -mv7M3 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C:/users/Vince/workspace_v7/pwled _CC2640r2r_clus_tran_tran_l_cref="-c_c_works="-p_c_ref="-p_tr_c_ctrl=-p_ctrack_--p_--p_cref="----ctrl="-p_ctramp_--------ctrl_c_cref="-------cref="-c_c_ctrl="----c_c_ctrl_c_cref="-------------c_c_cref="---------cref="-------------- 16.9
'完成的建筑:../pwmled。c'
''
'建筑文件:../main_tirtos.c'
'调用:ARM编译器'
“c:/ti/ccssv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_ARMON.3.LTS/bin/armcl" 16.9 -mv7M3 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C:/users/Vince/workspace_v7/pwml_cc2640rbs_compos_tran_tran_tran_tran_tran=-cruel--cref="-c_ctran_ctran_-----ctran_ctran_ctran_ctran_------ctran_ctran_ctran_ctran_------------ctran_ctran_cref=---------ctrl_cref="-------------------------ctrl_c_ctrl_ctrl_cref="--------- 16.9
'完成的建筑:../main_tirtos.c'
''
'构建文件:../CC2640R2_LAUNCHXL.c'
'调用:ARM编译器'
“c:/ti/ccssv7/tools/compiler/ti-CGT-ARM_ARMON.3.LTS/bin/armcl" 16.9 -mv7M3 --code_state=16 --float_support=vfplib-include _path="C:/users/Vince/workspace_v7/pwml_CC2640r2r_clus_clip_clip_clus_lip_cref="-c_clus_cr_c_ctr_cref="-ref="-c_c_ctramp_c_ctran_ctramp_c_ctramp_clus_cref="-c_c_cref="--c_ctramp_c_ctramp_cref="-----ctramp_c_ctramp_c_ctramp_c_ctramp_c_cref="-------ctramp_c_c_ctramp_c_ctramp_ctramp_c=------------ctramp_ 16.9
'完工建筑:../CC2640R2_LAUNCXL.c'
''
正在从package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs_pem3.cfg配置pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS.xem3...
subdir_rules.mk:40:目标'build_1478659407-InProc'的配方失败
js:"c:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/kernel/tos/packages/ti/targets/linkUtils.xs",第94行:xdc.services.global.XDCException: xdc.file_not_found:找不到文件'ti/targets/rts6000/link.xtos/link.x_simplink_40_packages\cl_kr06/r40_k_crk_k_k_r40_cr_k_crk_k_k_k_k_k_r40_r00\r40_rti_k_k_k_k_k_k_k_k_k_k_r40_k_k_k_k_r00/r40_k_k_k_k_k_k_r00/r40_k_k_k_k_k_k_k_r40_k_k_k_k_k_r40_r00/r.06/20;
"C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/kernel/tirtos/packages/ti/platforms/simplelink/linkcmd.xdt#93 (eval)",第1行
"C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/kernel/tirtos/packages/ti/platforms/simplelink/linkcmd.xdt",第93行
"C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/kernel/tirtos/packages/ti/platforms/simplelink/linkcmd.xdt",第134行
xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS_pem3.xdl]错误1
xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***删除文件`package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS_pem3.xdl'
xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHL_tos_pem3.h'
xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/pwmled_CC2640R2_LAUNCHL_tos_pem3.c'
js:“c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs”,第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于较早的错误配置失败(状态=2);'linker.cmd'已删除。
gmake [1]:***[builc-1478659407-InProc]错误1
gmake:***[buil-1478659407]错误2
gmake [1]:正在离开目录'C:/Users/Vince/workspace_v7/pwmled_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_CCS/Debug'
subdir_rules.mk:37:目标'build_1478659407'的配方失败
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vince,

    SimpleLink CC2640R2 SDK不支持CC2650 LaunchPad。 对于CC2640/CC2650,2650,请使用BLE-Stack v 2.2 .1: www.ti.com/.../ble-stack