This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:错误0x80.0204万/-1135致命1135致命错误,期间:寄存器,OCS,不可恢复的仿真错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617077/ccs-tms320f2808-error-0x80000204--1135-fatal-error-during-register-ocs-unrecoverable-emulation-error

部件号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用TMS320F2808。 当我尝试进入调试模式时,它显示以下错误。

错误0x8000.0204万/-1135</s>1135

致命错误:寄存器,OCS, 不可恢复的仿真错误  

我正在使用来自Spectrum Digital的XDS510LC J-Tag。

我正在附加屏幕shot.e2e.ti.com/.../Error-screen-shot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    通过查看文档中的屏幕截图,我可以看出您使用的是非常旧的CCS (CCSv4)版本。 我建议的第一件事是将您的CCS版本更新为更新的版本(如CCSv7)。 请告诉我具体情况。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已更新到CCS v7,但我仍然遇到这个问题。 请告诉我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的升级。

    该错误消息是一个相当常见的消息,其根源有多种。 我要检查的第一件事是下面的链接,它描述了问题并提供了一些要查找的内容的链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    另外,请尝试运行SdConfigEx实用程序以检查低级JTAG连接。

    谢谢
    KI