This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:普遍显示第2代调试和驱动程序库错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618426/ccs-ek-tm4c123gxl-pervasive-displays-gen2-debug-and-driver-library-error

部件号:EK-TM4C123GXL
主题: TM4C123中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用EK-TM4C123GXL和Pervasive Gen2开发板。 我在driverlib.h以及(.CCXML)文件中收到错误。  

下图更好地描述了这种情况。 请让我知道我做了什么错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您提到您正在使用TIVA设备(TM4C123),因此您的屏幕截图让我感到困惑。 在第一个和第二个屏幕截图中,您选择了TI MSP430 USB连接类型。 此连接类型不适用于TIVA。 第三个屏幕截图让您为2812 eZdsp上的板载并行端口调试探头选择连接类型,再次说明与TIVA无关

    您的具体设置是什么? 您正在尝试使用哪个调试探测器?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉混淆了。 当我截屏时,它是错误的连接类型。 我正在将Stellaris在线调试接口(ICDI)与此TIVA C系列LaunchPad配合使用。 在第三个图像中,尝试调试时,错误实际上显示“The connection Sellaris ICDI does not contain any processors”(连接Sellaris ICDI不包含任何处理器)。

    我想了解的是为什么driverlib.h以及(.CCXML)文件中存在错误。

    谢谢!
    KB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的CCXML文件。

    我想了解的是driverlib.h以及(.CCXML)文件中存在错误的原因。 [/引述]

    请提供准确的错误消息。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参见下图及所有错误消息。 由于出现错误消息,无法在此处附加CCXML文件,但您可以通过转到支持平台选项卡 http://www.pervasivedisplays.com/kits/ext2_kit从该网站下载该文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了固件代码包。 它主要是一个工作区文件夹,其中包含一些与之关联的项目。 我将CCS切换为使用该工作区。 然后我在这里简单地构建了EK-TM4C123GXL项目。 它构建良好,我能够通过启动板连接到并加载代码。

    我基本上按照用户指南中的步骤操作:www.pervasivedisplays.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=24.1025万

    但是,存在一些依赖关系,我怀疑您错过了这些依赖关系,尤其是在查看您的屏幕截图时。 本项目需要将TivaWare 2.1 2.1 3.156 .3.156 安装在"C:\ti\TivaWare_C_Series-Tiv.Ware"。 请注意屏幕截图中的第一个警告。 如果您没有在该位置安装它,则构建将失败,与您看到的内容类似。 再次检查用户指南,确保已安装所有依赖项。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki-Soo Lee"]此项目需要安装TivaWare 2.1 .3.156 ,网址为"C:2.1 3.156 "[/报价]

    请注意,您可以拥有更高版本的TivaWare。 您只需修改项目属性即可进行相应调整(请参阅用户指南)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,用于TIVAware的156版解决了这些问题。 但是现在的问题是我无法在EDP上运行任何东西。 是否有我可以复制的演示代码? 我按照普遍深入的文档中的说明操作,并将conf_EPD.h更改为支持2.7 ”。 出现错误。 更具体地说,如何使EK-launchpad在单一驱动程序模式下识别屏幕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这方面有任何更新吗? 我们将非常感谢您的帮助。

    谢谢!

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间,我上周和本周的部分时间都在度假。

    您的最后一个问题最好由TM4C论坛中的设备专家处理。 他们最了解设备,可以为您提供所需的示例代码。 我建议在那里张贴。

    谢谢
    KI