This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用Code Composer Studio 7.2 进行STM32f303发现

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621614/ccs-stm32f303-discovery-with-code-composer-studio-7-2

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI团队:

我们尝试将STM32F303发现板(带有用于控制器编程的STLink)与Code Composer Studio V 7.2 结合使用。 在初始化项目时,无法选择可执行的STM32f3项目,STLink连接或STM32f303发现板。 刷新可用主板或设备的包后,STM32F303 Discovery将在主板列表中提及。 已安装STLink的USB驱动程序(来自ST)。 连接工作正常。 在初始化项目期间,所有TI板都在用于配置目标或连接的列表中列出,但STM32f303发现缺失。 是否存在用于将非TI控制器与CCSv7组合的标准过程? 我们在哪里出错了?

感谢您的帮助,

此致,

Basti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴斯蒂

    您不能将Code Composer Studio与来自STM的微控制器一起使用。 Code Composer Studio可与德州仪器(TI)器件配合使用。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。 由于CCS是基于Eclipse的,我们认为这是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IDE是Eclipse,但调试堆栈来自TI。 许可协议还限制TI器件。