This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TI资源管理器-升级SDK后显示重复的树视图

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621775/ccs-ti-resource-explorer---duplicate-tree-views-show-up-after-upgrading-sdk

工具/软件:Code Composer Studio

您好-

我使用CCS安装软件v 7.2 已经有一段时间了,为了跟上时代的发展,我不得不升级TI资源浏览器中的一些SimpleLink SDK。

将CC13x0 SDK升级到1.40 .00.10 并安装SimpleLink学院(它要求我在SDK升级后执行此操作)后,我注意到TIlex有两个树视图副本:

认为这是一个值得报告的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FWIW,每次我升级SDK和Academy时,它似乎都会执行此操作...在MSP432 SDK升级后执行此操作。

    关闭TIRE并重新打开将清除问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,对于CC2640R2,我安装了SDK,但没有安装Academy。

    未出现问题。

    然后,我单击学院并更新它。 出现问题。
    因此,有关SimpleLink Academy安装过程的一些信息就会引发这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    我能够再现这一情况。 感谢您的报告。 我已经为它提交了一个错误。 追踪编号:Rex-1583

    谢谢
    KI