This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要dll文件和XDS100v2手册

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621693/i-need-dll-file-and-manual-for-xds100v2

大家好,  

  我有XDS100v2 (JTAG仿真器)用于将十六进制文件闪存至IC。 工作正常。

但我想为该硬件编写DLL和手册,以便从 其他软件(如LabVIEW)进行刷新。

 目前我正在使用nowFlash 3.39。  

我不知道在哪里发布此问题,所以我在这里发布。

请向我建议从何处获取此DLL

谢谢,此致

Arunkumar M  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arunkumar,

    我不完全确定XDS100的DLL文件的含义。 您的意思是支持National Instruments的LabVIEW嵌入式模块吗? 如果是,我不知道存在此类支持-我在他们的网站或论坛上找不到很多信息。 也许你可以直接请国家文书看看这是否已经得到执行。

    如果您要将DLL及其使用文档集成到另一个工具中,我们不会发布我们的仿真协议堆栈的内部API指南,也不支持单独使用其组件。

    此致,
    拉斐尔