This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CPU负载分析为空

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621082/ccs-tm4c1294ncpdt-cpu-load-analysis-is-blank

零件号:TM4C1294NCPDT
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在使用代码编辑器工作室版本7.2 .0.0.0013万 并尝试检查CPU负载分析,但尽管多次尝试使用不同的日志记录参数,负载分析仍为空。 但是,我可以看到我的Log_info消息。 在我的配置文件的相关部分下面:

VAR登录设置= xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');

LoggingSetup.sysbiosTaskLogging =真;
LoggingSetup.sysbiosHWiLogging = FALSE;
LoggingSetup.loadTaskLogging = true;
LoggingSetup.loadSwiLogging = TRUE;
LoggingSetup.loadHWiLogging = true;

感谢您的帮助,

新浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sina:

    是否可以附加.cfg文件? 我们希望了解您是否有冲突的设置。

    请附加文件,而不是复制/粘贴。 谢谢。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    这是我的.cfg文件。

    谢谢!

    Sinae2e.ti.com/.../test_5F00_dbe.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新浪,

    谢谢。 有些负载处理是在空闲任务中完成的。 您已将其禁用。 您是否有禁用它的特定原因? 是否可以在.cfg中启用它并查看CPU负载是否工作?

    task.enableIdleTask =真;
    //Task.enableIdleTask = false;

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,

    我已启用任务(Task.enableIdleTask = true),CPU负载仍为空。

    新浪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以在CCS->Tools->LoggerStopMode->Records中看到CPU日志记录? 您必须停止目标才能看到它们。 当您说看到Log_info记录时,您是在ROV还是在系统分析器中看到它们?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “工具”菜单下没有LoggerStopMode项目。 我在"Live Session"(实时会话)选项卡中看到Log_info记录,该选项卡在工具菜单下显示为"RTOS Analyzer"(RTOS分析器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我漏掉了ROV...CCS->Tools->ROV->LoggerStopMode->Records。 在我运行了一个示例几秒钟后,我停止了它,下面是目标上的负载记录。

    您能否确认您获得了这些信息? CCS确实存在问题,它无法正确读取这些记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!

    是的,我可以使用CCS>Tools>ROV Classic查看加载记录。

    新浪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们知道一个问题,即负载记录位于目标上(您已看到),但RTOS Analyzer /系统分析仪不会在负载图中显示它们。 此问题已在CCS 7.3 中得到解决。 您是否可以试用该版本?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS版本7.3 似乎尚未发布。 我只能下载版本7.2 .........0

    新浪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我有一个内部发行候选。 它应该很快就会推出。