This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:补丁编解码器引擎3 23 00 07 .CCS

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621688/ccs-tms320c6657-patch-codec-engine-3-23-00-07-ccs

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

我无法将修补程序编解码器引擎3 23 00 07导入CCS V7。 我收到以下错误:

错误:导入项目'ti.sdo.edma3.rm'失败,因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

请尽快提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您正在尝试导入哪个项目? 编解码器引擎是一个非常旧的软件包,如果我没有记错的话,它没有任何CCS项目,而是设计为从Linux命令行界面生成。

    一个细节是,此版本未提及对6657设备的支持-您确定这是您需要的吗?
    software-dl.ti.com/.../codec_engine_3_23_00_07_ReleaseNotes.html

    此致,
    拉斐尔