This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:F2.8035万闪烁LED代码错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621761/ccs-tms320f28035-f28035-flashing-leds-code-error

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:controlSUITECCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

i´m使用带有F2.8035万 controlCARD和代码编写器工作室v 6.2 的TMS320C2000实验板套件。 为了测试套件,我尝试从controlSUITE "FlashingLeds-F2.8035万"构建示例代码,但我有以下错误:

"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第52行:错误:RAML0内存范围重叠
  现有内存范围RAML0L1
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第63行:错误:开始内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第66行:错误:IQTABLES内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第66行:错误:IQTABLES内存范围
  与现有内存范围IQTABLES重叠
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第67行:错误:IQTABLES2内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第67行:错误:IQTABLES2内存范围
  与现有内存范围IQTABLES2重叠
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第68行:错误:IQTABLES3内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第68行:错误:IQTABLES3内存范围
  与现有内存范围IQTABLES3重叠
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第70行:错误:BootROM内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第70行:错误:BootROM内存范围
  与现有内存范围BootROM重叠
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第71行:错误:重置存储器范围有
  已指定
>>编译失败
Makefile:147:目标'FlashingLeds.out '的配方失败
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第71行:错误:重置内存范围重叠
  现有内存范围重置
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第75行:错误:BOOT_RSVD内存范围为
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第75行:错误:BOOT_RSVD内存范围
  与现有内存范围BOOT_RSVD重叠
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第77行:错误:RAMM1内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第77行:错误:RAMM1内存范围重叠
  现有内存范围RAMM1
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第79行:错误:RAML2内存范围有
  已指定
"../F2.8035万_FLASH_FlashingLeds.CMD",第79行:错误:RAML2内存范围重叠
  现有内存范围RAML2
错误:链接期间遇到错误;“FlashingLeds.out”未构建
gmake:***[FlashingLeds.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****

在构建代码之前,我使用xds100v1-F2.8035万和板载仿真器“Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator”创建一个新的目标配置,然后导入CCS项目并运行它。

如果有人能帮我解决这个问题,我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当多个链接程序命令文件传递给链接程序并且它们包含重叠或冲突的内存规范时,通常会发生这些类型的错误。

    示例项目不应出现错误,因此您的环境中一定出现了错误。 检查项目生成输出并确保仅F2.8035万_FlashingLeds.CMD被传递到链接器,而不是F2.8035万_RAM_FlashingLeds.CMD。

    我的生成输出如下所示:

    '构建目标:FlashingLeds.out '
    '调用:C2000连接器'
    c:/CCStudio_linksv 6.2 Leduc/ccsv6/tools/compiler/c2000_Flashlot/bin/cl2000"<xmt-block1>2000 0.0.005万 --silice_version=28 -g --define="_debug"--define="lag_model"--define="lag_model"--defle_flash="flash="flash"--diag_warr_warrs=225 --lag_memory_model -cands -cands -cands -cands -cands -cands/crlecleclex-cv-cvi_ling/crlex-cd_workspace -crs/lex-cands -cands -cands -cands -cands -cands -cands -cands -ccd_lingi/seclecleclecleclip-cron_lingi/secleclip_lin/cron_lingi/secleclip-cv-cron_lingi/secleclip-cron_ 15.12 6.2 0.0.005万 15.12 6.2 0.0.005万 15.12
    链接>
    '完成构建目标:FlashingLeds.out '
    ''