请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 在“线程:CC2650”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我是德克萨斯产品的新手,在我的第一阶段遇到了很多问题。
我购买了TI CC2650 LauchPad,以便像无线UART一样使用蓝牙开发产品:-)
我安装了Code Composer,BLE Stack,闪存编程器和许多其他软件。
我不打算使用TI云,只使用我自己的计算机。
我能做什么?
-打开套件,使用 Simple Link Starter应用程序完美连接。
我可以在哪里下载项目0? 我找到的所有链接都指向TI资源中的空白页面。
有一个简单项目的Code Composer项目,没有太多设置,作为起点?
谢谢。