This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS-FAQs

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, TMDSEMU110-U, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621136/ccs-ccs-faqs

主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP-FasherUNIFLAASHMSP432P401RTMDSEMU110-Umsp组

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI:

只需要一个关于代码编辑器工作室的信息。

此软件是否不受代码限制或功能的所有限制?

如果使用CCS的客户需要支付调试器和软件的费用或版税。 与在launchpad中一样,调试器也在里面,但在设计电路板时,需要购买TI芯片的调试器。

bcz我们曾使用RESET,TEST,GND和VCC对MCU进行编程,但在批量生产中,此过程是使用 带MSP-FET-闪光灯的MSP-FET调试探头完成的。  

我拥有CCS并希望对MSP432芯片进行编程,以实现大规模生产。 我是否需要单独的调试探头编程器来执行此操作,或者是否可以使用launchpad执行此操作。

请在此处提供帮助。

此致,

Kushanga Bisht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kushanga,

    Code Composer Studio无需许可证费用。 您也可以使用UniFlash进行编程。

    MSP432 LaunchPad具有嵌入式XDS110调试探头。 《MSP432P401R LaunchPad用户指南》(www.ti.com/.../slau597)的2.3 4节 介绍了如何将其与您自己的主板配合使用。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的上述回答。

    但如果我想在大规模生产项目时使用MSP432P401R,那么对于大规模生产特定的主板,我将如何在不使用启动板的情况下编程和调试此MCU。 我的意思是,对于板材的批量生产,有任何特定的调试器或编程器,因为我们不能使用4线接GND,VCC,测试和重置的launchpad。

    就像使用Keil IDE一样,他们必须使用Keil U-Link中的调试器来调试或编程批量生产中的任何IC。

    此致,
    Kushanga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用TMDSEMU110-U

    或者也可以使用MSP-Gang编程器。

    www.ti.com/.../msp-gang
    还需要此适配器
    www.ti.com/.../MSP-GANG-432ADPTR