This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H12:C++ try()/catch()

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620408/rtos-66ak2h12-c-try-catch

部件号:66AK2H12
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

是否支持try()/catch()构造和thoft(),如果支持,是否可以有人指向文档?

谢谢!
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已经回答了您打开的另一个关于将C++与TI RTOS一起使用的问题:
    e2e.ti.com/.../228.6771万

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人知道在arm15的sys/bios下有try()/catch()和throw支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    ARM15上的SysBIOS tre/catch的依赖性是什么。 这种C++代码由ARM编译器编译,因此我可以看出它不依赖于TI RTOS或SysBIOS。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul感谢您的回复。 现在我相信它对我是有效的。