This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8054万:构建问题不显示在“问题”窗口中

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620461/ccs-tms320f28054-building-problems-not-show-in-problems-window

部件号:TMS320F2.8054万

工具/软件:Code Composer Studio

我以前使用CCS 5.2 ,现在想对新项目使用CCS 5.5。

构建后,应该会出现一些问题,但问题窗口如下图所示为空。

如何获取我的版本的正确错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger,

    您是否能够迁移到新版本的CCS,如7.2 ? 浏览发行说明,我可以看到许多与“问题”视图未正确刷新相关的问题自CCSv5.x以来已得到修复

    虽然在您的情况下,控制台显示程序构建正常,因此我认为您在插入这些错误后没有构建程序。  基本上,源代码分析功能是启用的,它在错误旁边的选择页边空白处绘制这些小问号。  在执行构建时,控制台和问题视图是否会更新?


    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的新项目基于F2.8034万的旧项目。 由于新项目需要更多的UART,因此我们为其选择F2.8054万,并将编译器v 6.2 从CCS 5.2 升级到CCS 5.5。 我们的项目是在CCS 5.2 下开发的,在CCS 7.2 下构建是否存在任何风险?

    我在多次插入这些错误后构建了程序,但得到了相同的结果。 控制台始终显示"Build finished"(构建完成)。 我跟你有同样的问题,因为我注意到你提到的小问题。 我认为可能是由于一些错误的设置,所以我在这里寻找一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在较新版本的CCS中,源代码分析功能抱怨更多。 我们实际上默认关闭了它。

    如果您要升级到7.2 ,您有几个选项。 第一种是导入项目,但将编译器设置为6.2。 这样,唯一的改变是CCS生成系统,而不是编译器。 如果情况良好,您可以尝试在7.2 中切换到更新的编译器。


    您是否在应用中使用SYS/BIOS或TI-RTOS?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我将尝试升级到7.2。

    在此项目中,我们不使用SYS/BIOS或TI-RTOS。