This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:7.2 .0.0.0013万 版CCS中的错误

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620712/ccs-cc3200-errors-in-ccs-ver-7-2-0-00013

部件号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我在为7.2 CC3200+ TI设置CCS (Ver MCU)- RTOS Simplelink无线1.33 (Ver 2.12 .MCU)时遇到一些问题。  我在实际项目中包含TI-RTOS配置文件。  

配置设置

编译器版本:TI v 17.6 .0.sts.

XDC工具版本:XDC 3.31 0.24_core

用于SimpleLink无线MCU的TI-RTOS:2.12 .1.33

我一直收到以下错误

1.在路径中找不到软件包'ti.mw':'c:/ti/tos_simplelink_2_12_01_33/packages;C:/ti/tos_simplelink_2_12_01_33/products/bios_6_41_04_54/packages;C:/ti/ti/ti/tos_simplelink_3/cc_3_cron_31/cr_3/cc_3_3_var_a_packages_3/cc_3_cr_3/cc_in_an_3/cc_3_cr_3_cr_3/cc_3_cr_3/cc_3_cr_3/cc_3_cr_3/cce_3_7_a_packagese_7_in_ms_in_ 确保正确设置了软件包路径。 .xchelp /CC3200_BlueNRG_Module_v00008 line0.0008万 line 521 C/C++问题

 

2. gmake:***没有生成目标'build-8026.1569万'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。 停止。 CC3200_BlueNRG_Module_v00008未知0.0008万未知C/C++问题

 

3. gmake [1]:***[build-8026.1569万-InProc]错误1 CC3200_BlueNRG_Module_v00008 C/C++0.0008万 C/C++问题

 

请提供一些信息以解决上述错误。 谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tejeshwar,

    该版本的TI-RTOS没有TI.MW目录。 这是在更高版本中添加的。 您是否正在尝试运行一个设计为比2.13 .01.33 更高版本的项目?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!  

    是的,您说得对。 我在“包含选项”部分中包括TI-RTOS版本2.16 .01.14 ,因此它抱怨缺少目录。 我通过在编译器->包括选项设置下包括正确的文件来解决问题。 另外,在CCS中的“常规->产品”设置下,将TI - RTOS版本从用于简化MCU的TI-RTOS更改为TI-RTOS cc32xx。  现在,没有错误。  

    此致,

    Tejeshwar