This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F2.8377万S:压缩/链接器选项:加载程序的位置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620985/compiler-launchxl-f28377s-compilt-linker-options-where-to-load-program

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

我是一个初级课程的初级者,有一个很容易的问题,我找不到答案,尽管我真的很努力:

控制套件附带的示例大多具有2个构建配置:闪存和ram。 即使我比较了项目属性中的所有设置(以及编译器和调试器),我也找不到这些设置之间的区别(除了预定义的Symbol,但它似乎不能告诉它加载程序的位置)。 也没有链接程序命令文件。

所以我的问题是,如何指定加载程序的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik Lorenz 说:
    那么我的问题是,如何指定加载程序的位置?[/QUOT]

    链接程序命令文件告诉链接程序在何处分配节,RAM或闪存。 您可能在CCS的“项目资源管理器”视图中看不到链接程序命令文件,但仍在链接程序设置中指定了该文件。 在“项目属性”->“生成”->“链接器”->“文件搜索路径”,--library选项下查看。 您应该会看到RAM和闪存构建配置的不同.cmd文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢!