This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5972:MSP430中的Divide_乘 法运算符

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620882/compiler-msp430fr5972-divide_multiplication-operator-in-msp430

部件号:MSP430FR5972

工具/软件:TI C/C++编译器

各位专家,您好!

我正在为我的项目使用MSP430FR5972微控制器,IDE是Code composer studio v7。我需要计算需要 使用乘(*)和除运算符(/)的电池电压

当我使用除法运算符(/)时,我收到以下警告:

@警告:已检测到除法操作。建议在运行期间或 不使用时将其移动到RAM,因为这些操作需要处理/耗电量。

我需要知道编译器抛出此错误的原因,以及是否 建议使用乘除运算符,如果不是,为什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu,

    我看到你 在这里有一个重复的帖子 ,已经得到回复。 为避免重复工作,我们将继续并关闭此线程,但如果您有新的编译器问题,请随时开始发布新的帖子。 谢谢!