This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:从哪里开始?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620113/ccs-tms320f28379d-where-to-start

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我获得了F2.8379万D controlCARD,希望使用CCS来测试电路板。 到目前为止,我一直在使用Simulink来安装C2000 MCU,我非常确信我几乎可以使用它完成所有工作,但这是我第一次使用CCS。 是否有任何简单的项目,如闪烁的LED,用于F2.8379万D controlCARD上的CCS?

在哪里可以获得有关如何使用CCS刷新我的卡片的基本教程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 \linky\cpu012837 \linky\cpu01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本研讨会使用不同的主板和controlSUITE,但一般步骤相同。 但是,请使用C2000Ware,如推荐的可编程解决方案。

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这个简单的例子。 我收到以下错误:

    我猜它找不到“F2837xD_DEVICE.h”文件。 :(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡什

    您使用的是C2000Ware还是controlSUITE?  对于C2000Ware,我建议使用常规资源资源管理器,而不是资源资源管理器经典版。  C2000Ware与新工具集成。

    打开资源管理器。

    在顶部的过滤器框中输入F2.8379万D。

    浏览C2000Ware以查看下图所示的Blinky示例

    单击最右侧的“Download (下载)”按钮以下载C2000Ware

    完成后,单击最右侧的CCS图标将示例导入CCS

    应该构建时不会出现错误,只会发出警告。  我正在运行7.2。

    对我来说,include路径中的变量似乎无法解析。

    如果您进入项目选项,则应包含类似如下的路径。  

    如果您将鼠标放在第二个...上,则应解决如下问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    感谢您的回复。  

    我按照您的步骤进行了构建,没有出现问题。 我甚至没有警告。 所以为了运行下载到主板上的程序,我需要进行调试,对吗? 但当我点击它时,我会看到这个pup-op:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    我选择了XDS100V2作为仿真器,然后按"Debug"(调试)并运行程序。 它现在就可以工作了!

    非常感谢您的帮助,