This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:RTOS分析仪启动问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620682/ccs-tm4c1294ncpdt-rtos-analyser-launch-issue

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试在代码编辑器工作室(版本:7.2 .0.0.0013万)中使用RTOS分析器。 我第一次尝试在工具菜单中使用它时,有一个对话框告诉我它需要初始化。 单击OK (确定)后,它会显示一个对话框,其中包含一个进度条,短时间内显示"initializing use cases"(正在初始化用例),对话框消失,此后什么也没有发生,并且RTOS analyzer (RTOS分析器)菜单选项从Tools (工具)菜单中消失。 如果我关闭代码编辑器工作室并再次启动它,菜单选项将再次显示,但是,当我尝试运行RTOS分析器时,重复了上述情况。 此外,如果我尝试运行系统分析器,也会发生同样的情况。

在运行这些工具之前,是否需要执行其他步骤?

感谢您的帮助,

新浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新浪,

    I try to use the RTOS analyzer in code composer studio (Version: 7.2 0.0.0013万)(报价用户:Sina Fakhar]I try to use the RTOS analyzer in code composer [/引述]

    您的CCS 7.2 安装是否是您从7.1 中执行的更新? 我们已经收到了一些关于RTOS Analyzer菜单消失的类似报告,但无法在本地重现此问题。 我们怀疑它可能与损坏的安装或更新有关。

    很抱歉给您带来不便,但我认为最快的解决方案是全新重新安装CCS 7.2 ,您可以从 此处下载
    如果您计划重新安装到与当前安装相同的目录,请确保在重新安装之前先完全删除目录内容。 或者您可以将其安装到其他目录。

    请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    感谢您的回复。 是的,我的CCS 7.2 是7.1 在CCS中的更新。 我将尝试全新重新安装并告知您。

    新浪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,

    我重新全新安装了CCS 7.2 ,它解决了问题。

    谢谢!
    新浪