This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:从在MacOSX主机上运行Linux的Virtual Box在设备上仿真

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620473/ccs-ek-tm4c1294xl-emulate-on-device-from-virtual-box-running-linux-on-a-macosx-host

部件号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的硬件软件堆栈包括:

TIVA EK-TM4C1294XL通过USB连接到运行OSX的macbook pro (版本10.12)

虚拟框(v. 5.1 22 r11.5126万 (Qting.2 5.6)

Linux Fedora (v26)

Code Composer Studio (7.2)

UniFlash (4.2) 0.1435

我做了libudev的技巧制作libudev.so指向libudev.se.x.x

lsusb显示

总线002设备003:ID 1cbe:00fd Luminary Micro Inc.在线调试接口

uniFlash连接到主板,读取内存,获取信息等工作正常

每次尝试将CCS连接到主板时都会出现错误:例如

连接到目标时出错:
无法与设备通信。 请检查您的连接。

我遵循了有关如何在设备上模拟汇编代码的所有说明。

创建了CCXML文件...我甚至复制了一个由uniflash生成的文件,该文件已被证明是有效的。

是CCS问题还是我的软件/硬件堆栈不受支持或存在已知问题?

感谢您的帮助,

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred,

    我们通常不会验证在虚拟机下运行的CCS或Uniflash,因此此配置未经测试。 过去,进行了一些评估,并在以下页面报告了我们的结果:
    processors.wiki.ti.com/.../VMware_with_CCS

    问题似乎与Code Composer Studio和VM有关,因为此Launchpad在本地Linux安装中工作,Uniflash工作正常。 我可能会测试此配置,但我无法保证会将任何资源用于使CCS在虚拟机上运行。

    也就是说,您不使用macOS版本的CCSv7有什么原因吗? 开箱即用,没有问题。

    有关详细信息,请查看:
    processors.wiki.ti.com/.../MacOS_Host_Support_CCSv7

    此致,
    拉斐尔