This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/am3359:Linux上的CCS 7.2 :新的项目错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620445/ccs-am3359-ccs-7-2-on-linux-new-project-bug

部件号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在Ubuntu 16.04 上使用CCS 7.2。  我创建了一个新的CCS项目,选择了GCC 6.4。  使用无效路径名创建的项目:


无效的项目路径:未找到包含路径(HOME/david79/workspace_v7/TST/Debug/home/david79/ti/bios_6_51_00_15/packages/gnu/targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/include/newlib-nano)。  

显然,两个包含路径被错误地连接在一起。  如何解决此问题?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我尚未能再现这一情况。 创建新项目时是否自动添加了这些路径?
    如果是,您能否提供有关 如何创建项目的其他详细信息,(即,在“新建项目”向导中进行了哪些选择?  

    它还可能有助于我们查看项目生成输出。 如果您可以将该文件复制到文本文件并将其附加到此处,这将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我现在可以复述一下。 它似乎特定于BIOS 6.51 .0.15 ,因为当我之前尝试使用BIOS 6.50 .1.12 时没有此类警告。

    该问题在Linux和Windows上都可重现。 我会为它提交一份错误报告。  

    要清除警告,可以进入“项目属性”->“生成”->“GNU编译器”->“目录”并删除该条目:

    "${XDC_FIND:GNU/Targets/arm/libs/install-native/arm-none-eabi/include/newlib-nano:${ProjName}"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的跟踪编号为CCSEIDE-3200。 您可以使用我签名中的SDOWP链接跟踪其状态。

    虽然会生成警告,但include路径似乎已正确传递到编译器,因此构建本身不会受到影响。