This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.2 将不会安装在Macintosh上

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618394/ccs-ccs-7-2-will-not-install-on-a-macintosh

工具/软件:Code Composer Studio

我多次尝试安装CCS 7.2 for Macintosh (联机和脱机版本),但遇到相同的错误。  我成功使用了版本6.3 ,但在安装7.2 之前删除了该程序。  程序要求将日志发送给TI。  我说"确定",但它无法发送日志。

下面是对话框。  如何解决此问题?  谢谢

我可以根据请求向您发送日志,但我不想发布这些日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil,

    您能否将install_logs文件夹压缩并将其附加到此处供我们查看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是日志:  

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../ti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行的是Sierra OS,我们知道有一个已知问题。 有关 详细信息,请参阅此链接。

    在运行上述链接中提到的命令后,是否可以再次尝试脱机安装程序? 请确保安装到新的/空目录。

    如果您仍有问题,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常!  (我已将文件名更新为较新的7.2 版本)。

    谢谢你