This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:region_alias链接器问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620101/ccs-msp432p401r-region_alias-linker-issue

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

在新计算机上设置CCS。 项目现在因而失败

"../driverlib/inc/msp432p401r.lds",第47行:错误#1.0008万-D:无法找到文件"region_alias "

唯一的变化是编译器已从TI 16.9 v.2.LTS更新到TI 16.9 v.3 LTS

???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothy,

    lds文件是GCC使用的链接程序定义脚本。 在使用TI编译器16.9 .x的项目中,不应出现这种情况,因为TI工具使用.cmd文件。

    您是否在某个时候将编译器切换到GCC? 这会将.lds文件添加到项目中。 如何引用文件? 是在项目中还是在链接程序选项中指定? 控制台的完整命令行可能会提供更多信息。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定。 出于某种原因,链接程序的16.9 连接器版本在link命令中包含.lds文件。 我从源树中删除了该文件,它链接正常。

    谢谢John