This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:将程序加载到Flash *noob*

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620274/ccs-cc2650-load-program-to-flash-noob

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是CCS 7的新手。 我正在使用cc2650和XDS110调试探头。 我可以在调试模式下运行代码。 我只想在断开探头并重新启动后,使用CCS7在芯片上刷新程序以在设备上运行代码。  

谢谢!

罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland,

    您可以在CCS中启动调试会话,该会话将刷新设备,然后单击断开连接。 另一种选择是使用UniFlash。

    您可以访问dev.ti.com上的UniFlash

    此致,
    John