This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Linux CCS安装:是否使用系统JVM?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620069/ccs-ccstudio-linux-ccs-install-use-system-jvm

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我注意到,在Arch Linux上安装(相当大的) CCS时,包含了完整的JRE。 虽然我很高兴看到它是最新的8u112版本,但我的系统上已经安装了整个8u112 JDK。 我知道CCS只是使用RCP作为主机平台,因此开发人员可能不会像在Eclipse中开发Java那样拥有Java,但是否可以在$JAVA_HOME中检测和使用系统JVM而不是复制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多年来对此进行了相当多的讨论,我们甚至在某些情况下使用了系统JVM。 使用系统JVM将减少下载时间和安装时间。 以前我们遇到的一个问题是系统JVM通常是64位的,CCS是32位应用程序。 在Linux或Mac上不再是这种情况,但在Windows上仍然如此。 剩下的主要问题是兼容性。 我们提供的JRE是我们测试过的JRE。 即使我们检测到存在的是我们所需要的那个,我们也无法控制某些人,然后在以后更新它。 我们遇到了一些新的JVM导致问题的问题。 因此,虽然我们很愿意这样做,但我看不到它在不久的将来会发生。

    此致,
    John