This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:下载5.1 ™︎10旧版ARM编译器,并提供许可信息?

Guru**** 2595240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619994/compiler-tms570lc4357-download-old-arm-compiler-version-5-1-10-with-licensing-information

部件号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在寻找可以下载旧版ARM编译器版本5.1 .................................................................10的位置,并提供许可证信息。

我正在为需要二进制文件的项目开发重建说明,以获取构建工具和许可信息。  未来可能发生的任何其他开发都需要此文档。

我已经保存了二进制文件和CCS v6的许可,但正如我在TI Wiki上的其他地方所阅读的那样,编译器不一定与任何特定的CCS版本相关联。  我需要编译器来重建项目,而不是CCS。

似乎只有最新的LTS和STS版本可供下载:

http://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-15

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可单独下载的最旧ARM编译器版本为5.2 .9版。  对于任何比该版本更旧的版本,唯一的方法是使用CCS中内置的更新功能。  有关如何执行此操作的详细信息,请参阅文章 更改编译器版本

    谢谢,此致,

    -George