This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:导入项目时出错。 无法解析位置

Guru**** 2595250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618784/ccs-cc3220sf-launchxl-error-importing-project-location-cannot-be-resolved

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在Code Composer Studio中导入项目时遇到问题。我使用的是simplelink CC3320 SDK当我尝试从开发工具导入示例时,它显示的错误如下:

"C:/Users/Navin/workspace_v7/@ti-Rex-content/simplelink_cc32xx_SDK_1_40_01_00/examples/nortos/CC3220SF_LAUNCHTL/drivers/pwmlds/pwmled_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_ccs.projectspec</s>3220

 


如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navin,

    您是从资源管理器导入还是从CCS中导入,然后转到“项目->导入CCS项目”?
    您使用的是哪个版本的CCS? 从错误消息中,我可以看到它是v7,但如果是7.0 ,7.1 或7.2 ,则不是。

    我正在尝试重现该问题。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一件事。 您是否可以在C:/Users/Navin/ti/CSExternalReferences中检查TIREX_2文件

    该文件的第一行应该是

    TI-Rex-content=c:\ti

    您的情况是否如此?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我正在从资源管理器导入,版本是7.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,第一行只像这样
    TI-Rex-content=c:\ti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何运气来重现这个问题。  由于某些原因,CCS不能用存储在该文件中的值替换表示资源资源管理器安装软件包的位置的变量。

    您能否压缩工作区日志并将其发送给我:

    如果你要去  

    C:/Users/Navin/workspace_v7/

    如果您可以压缩下面的文件夹并附加它,那就太好了。

    元数据

    作为解决方法,您可以尝试转到Project -> Import CCS Project (项目->导入CCS项目)

    输入路径

    C:\ti\simplelink_cc32xx_SDK_1_40_01_00\examples\nortos\CC3220SF_LAUNCXL\drivers\pwml\CCS

    它应该会发现您尝试导入的示例

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Navin:

    您还可以查看您正在使用的CCS 7.1 v.0的确切版本吗? 您可以在"帮助">"关于..."对话框中看到它。

    最初发布的Build 7.1 .0.0.0015万 中存在一个相关的错误。 然后,CCS 7.1 0作为Build 7.1 .0.0.0016万 重新发布。 能否验证您正在使用Build 16?

    谢谢!
    -巴尔塔萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用此版本
    版本:7.1 .0.0.0016万

    但现在我可以从资源管理器导入项目,而不会出现任何错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navin,

    那么它又开始独立工作了吗? 您是否重新启动了CCS或PC?

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它自己就开始工作了。第二次重启CCS后,第一次重启CCS不能工作。之后我重启了PC,所以它工作正常