This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XKCZAD:CCS错误""错误#131:头文件中预期为"{""""& quot。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619621/ccs-tm4c129xkczad-ccs-error-error-131-expected-a-in-header-file

部件号:TM4C129XKCZAD
主题中讨论的其他部件:TM4C129XNCZADDK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS版本 :7.1 .0.0.0016万

在编译代码时,我在头文件上遇到以下错误... 我也没有修改头文件

错误日志...

****配置构建BS_BSC_UcdFunctionCalls_check ****的调试

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
'正在构建文件:../BS_BSC_RealTimeNosDaysCalc.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_cmcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -CCS --include_path="C:/ti/ccc/csv7/tools/tran_spd=-from_ad_proc=4clus-from_ad_ad_ad_from-from-from_ad_ad_ad_ad=12c=12c_sp-clinsp-clinsp_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad-from-from-from_ad_ad_ad_ad_c=12c=12c=-clinexclinsp-clinsp-clinsp-clinsp-c_c_c_do=dma_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_c=12c=-c=-from-from 16.9 2.1 3.156 2.1 3.156  
'完成的建筑:../BS_BSC_RealTimeNosDaysCalc.c'
''
'生成文件:../BS_BSC_UcdFunctionCalls.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_cmcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -CCS --include_path="C:/ti/ccc/csv7/tools/tran_spd=-from_ad_proc=4clus-from_ad_ad_ad_from-from-from_ad_ad_ad_ad=12c=12c_sp-clinsp-clinsp_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad-from-from-from_ad_ad_ad_ad_c=12c=12c=-clinexclinsp-clinsp-clinsp-clinsp-c_c_c_do=dma_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_ad_c=12c=-c=-from-from 16.9 2.1 3.156 2.1 3.156  

>>编译失败
subdir_rules.mk:16:目标'BS_BSC_UcdFunctionCalls.obj'的配方失败
"..\BS_BSC_RealTimeNosDaysCalc.h",第13行:错误#131:预期为"{"
"../BS_BSC_UcdFunctionCalls.c",第76行:警告#12-D:解析在出现之前的语法错误后在此处重新启动
"../BS_BSC_UcdFunctionCalls.c",第78行:警告#994-D:在非无效函数"I2C_Special Block_Read"的末尾缺少返回语句
"../BS_BSC_UcdFunctionCalls.c",第107行:警告#225-D:隐式声明函数"void_PmbusLinear16"

 

头文件内容如下所示

/************** /

#ifndef BS_BSC_REALTIMENOSDAYSCALC_H_
#define BS_BSC_REALTIMENOSDAYSCALC_H_

Int32 Int32_RealTimeNosDaysCalc(struct time *RealTime);//此行出现错误点

#endif /* BS_BSC_REALTIMENOSDAYSCALC_H_*/

 

如果我对行进行注释,则问题会蔓延到其他头文件...可能是什么问题??

1.我尝试通过复制工作项目并替换为*.c,*.h文件...来重新创建项目

2.我有一段时间可以使用此标题正常工作

可能是什么问题?? 如何解决此问题??

在语言选项中,启用gcc被选中....