This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:CCS/TMS320F2.8379万D:

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618974/ccs-tms320f28379d-ccs-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

在今天升级CSS之后,我遇到了注册表和变量的实时更新问题,请参阅下面的快照。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    快照没有通过。 您能说出您看到的是什么错误消息吗? 您更新了哪个版本的CCS?

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其实我已经弄明白了。 如果我将“查看寄存器”或/和“变量”窗口固定,则关闭CCS (CCS.CCS) 0.0.0013万 并再次重新启动7.2 ,出现以下错误  

    解决方法是关闭视图窗口并重新打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    很开心听到你把事情搞清楚了。 我假定您在提示符下单击是。 我感到惊讶的是,你不得不关闭并重新打开这些视图。 也许他们失去了持续刷新状态。 视图上有一个按钮,如果再次看到此按钮,您可以尝试单击。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你John,我想你是指这个按钮 :  按钮无法解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,该按钮。 如果我启动F2.8379万D的调试会话,请运行第一个CPU,然后在寄存器视图中单击该按钮,它将在CPU运行时保持刷新。

    我确实发现,在重新启动CCS后,“寄存器”视图出现了几次空白。 如果我更改了为我清除密码的"pin"状态。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John,

     这正是我在这种情况下所学会的。

    祝你一切顺利,

    Victor