This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:导入C2000 controlSUITE示例。

Guru**** 2526840 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619375/ccs-tms320f28379d-importing-c2000-controlsuite-examples

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

导入C2000 controlSUITE exmaples的最佳方法是什么? 我知道这是一个传统的软件包,正在被C2000Ware替换,但我仍然需要访问旧的示例...

在论坛中仔细阅读,似乎有一个共同的主题是恢复到CCSv5。 我尝试过此操作,但导入->现有CCS项目在目录中仍然找不到项目。

有什么想法吗?

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lina,

    可以使用CCSv7从controlSUITE导入示例。  您可以通过导入工具执行此操作:

    浏览至示例所在的位置:

    然后,它将列出存在的示例

    或者,如果controlSUITE安装在standard目录中,也可以使用Resource Explorer Classic浏览controlSUITE中的示例。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    当我"导入CCS项目"并浏览到您列出的位置时,没有项目出现。 这是我的问题。 不知道是什么导致了这种情况...

    关于资源资源管理器经典版,这只是允许我访问C文件,但如果没有项目内容和所有正确链接的内容,它将无法生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina,

    两个详细信息:在您的CCS副本中,您是否安装了C2000支持? 如果没有,则必须重新运行安装程序并指向现有目录以添加新的设备系列。

    另外,我最近注意到我的controlSUITE安装也已损坏;我发现原因是我们的备份系统没有保存特定的文件扩展名,因此无法恢复到我的新笔记本电脑。 如果您最近更换了笔记本电脑,也许这就是原因所在。 在这种情况下,需要重新安装。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以转到Project -> New CCS Project (项目->新CCS项目)并尝试为F2.8379万D创建新项目,以检查是否安装了C2000支持。  

    如果您能够执行此操作,那么您可以检查其中一个示例文件夹以查看项目文件是否存在。  

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John,Rafael,

    感谢你的帮助。 我确实安装了C2000支持。 但是,在重新安装controlSUITE时(将ZIP安装程序用作Web安装程序似乎已损坏),这解决了问题。 再次感谢你们拯救了这一天! :)

    最佳,