This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:导入捕获演示代码时无法解释元数据抛出错误

Guru**** 2593720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619209/ccs-awr1642boost-throwing-error-as-meta-dat-cannot-be-interpreted-while-importing-capture-demo-code

部件号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我无法将捕获演示导入CCS。 上周我使用相同的捕获演示代码捕获了数据,但今天,它的抛出错误无法 解释为元数据。 连接故障的快照。

谢谢!

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak,

    我假设您尝试导入的CCS演示项目是作为单独的软件包/插件提供给您的,因为默认mmWave SDK软件包不随CCS项目提供。 因此,我无法立即检查是否可以重现此错误。 如果您可以提供有关从何处获取此特定项目的详细信息,我可以尝试重现此错误。

    但是,由于您提到这个项目以前工作过,我怀疑该项目或您的工作区已损坏。 我首先尝试 清理工作区 或将 项目导入到新工作区。 如果这样做不起作用,请尝试再次从其原始包中提取项目(以防自最初使用以来项目因某种原因被修改或损坏)。