This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5994:致命错误#1965:无法打开源文件"driverlib.h"

Guru**** 2591290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619282/compiler-msp430fr5994-fatal-error-1965-cannot-open-source-file-driverlib-h

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:TI C/C++编译器

我对存在的文件有一些奇怪的问题,但是编译器和调试器找不到。

最后,我可以用BlinkLED示例重现该问题。

我在我的工作区中导入了项目BlinkLED,编译器给我一个错误,它找不到文件driverlib.h

但包含路径似乎是正确的:

并且文件存在:

如果文件名前面有2个文件夹名,则项目编译!

但是当我启动调试器时,我收到一条错误消息,调试器找不到.out文件:

但.out文件存在:

这有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,TI编译器不支持目录路径中的非ASCII字符。  在您的情况下,这些重音的e字符是问题所在。  它们需要删除或更改为标准ASCII字符。  有关此限制的更多讨论,请参阅 此论坛主题

    谢谢,此致,

    -George