This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:在哪里可以获得有关CCS的详细教程?

Guru**** 2595260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618695/ccs-cc2650stk-where-i-can-have-a-detailed-tutorial-about-ccs

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其它部件:CC2650CC1350CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我是CCS的新知识,我希望有一个关于CCS with TI-RTOS的详细教程,比如如何添加INCLUDE路径,如何合并两个项目。 您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将更详细地说明,是否有一个教程,介绍如何在CCS中构建自定义TI-RTOS项目,如何管理文件夹,如何执行项目可能需要的操作。 提前感谢您的参与
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    这里有一些关于CCS的一般性研讨会:
    dev.ti.com/.../
    研讨会通常基于TI-RTOS示例。

    您与CC2650的联系如何? 我提出这个问题的原因是CC2640R2,CC1310和CC1350使用SimpleLink SDK,它可能更容易使用。 SimpleLink SDK包括多种TI-RTOS示例,还有一个SimpleLink Academy,其中包含大量良好的培训内容。
    dev.ti.com/.../

    CCS生成手册包含有关CCS生成系统工作原理的详细信息。
    dev.ti.com/.../

    您提到了合并项目。 通常,我们的项目被拆分为一个包含您的应用程序代码和一个包含TI-RTOS内核的项目。 如果您希望合并这些项目,有一篇文章介绍了这一点。 否则,手册中有一般信息:
    dev.ti.com/.../

    上面显示的链接都可通过资源管理器获得。 它包含可用软件包,文档和培训等资源。 您可以从最新版本的CCS内部以及从dev.ti.com访问它

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被要求使用CC2650感应标签,我认为我必须使用它。
    我所说的'合并'就像我如何组合两个项目的功能? 例如:将BLE数据传输/接收与PDM音频数据采样相结合。 我基于TI提供的两个独立项目测试了这两个功能,现在我想将它们变成一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    为了结合这两个示例,我们需要查找BLE团队的人员。 我会看看我能否做到这一点。 最糟糕的情况是,我们可能需要在BLE论坛中开始新的话题。

    此致,
    John