This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/Tm4c123gh6pm:链接器问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619104/ccs-tm4c123gh6pm-linker-problem

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我的CCS链接器有问题

当我编写一些函数时,比如10个函数,我只调用这10个函数中的一个函数,输出文件的大小非常大

当我打开地图文件时,我发现它映射了我没有使用的所有函数

我发现我写入的任何函数都被添加到.out和.map文件中

如何只使用所需的函数而不使用未使用的函数生成输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    How can I generate the output with only required functions not using the unused functions.[/QUOT]这取决于您正在使用的编译器:

    a)对于TI ARM编译器,在“生成-> ARM编译器->高级选项->运行时模型选项”下的项目属性中,将“将每个函数放在单独的子节(--gen_func_subsections,-ms)中”选项设置为“打开”。

    b)对于项目属性中的GCC ARM编译器,在“Build -> GNU Compiler -> Optimization”(构建-> GNU编译器->优化)下,勾选“Place each function into its own section (--ffunctionse-sections)”(将每个函数放入其自己的部分(--ffunctions-部分

    当编译器将每个函数放置在单独的部分时,链接器将能够消除未使用的函数(部分)。