This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万生成十六进制文件错误

Guru**** 2595260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618802/ccs-tms320f28335-tms320f28335-generate-hex-file-error

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我使用这些版本的CCS生成十六进制文件时会 出现一些错误,而初始ccs6的问题较少。

 当我禁止生成十六进制文件 时,将出现错误。

配置如下:

1.输出格式:输出英特尔十六进制格式

2.指定ROM宽度:16

控制台 如下所示:

****为项目EA100_V200构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 2 all -o
'构建目标:EA100_V200.out '
'生成文件:../cmd/DSP2.8232万.cmd'
'调用:C2000连接器'
"C:/ti/bin/cl2000"-v28 -ml -g --define=_debug --define=lag_model --display_error_number --diag_wrap=off -z -m"EA100_V200.map"--stack_size=0x380 --warn_sections -i"C:/users/bs/acv04_v0_v200_rew_ex_-_line_-ex_-exb_ip_-_-_-_-_adie_b_ex_-_-b_-bidi_-_-_-_-bidi_-b_-_-b_-_ex_ex_adi_-_-_-b_-_--_-bidi_-b_-_-_-_-_ex_ex_adi_-_-b_ ROM_MODEL -o "EA100_V200.UTP"./CMD/DSP2.8232万.cmd""./SV_F_SCI.OBJ"./DSP2.8232万_ADC_CAL.SV"./DSP2.8232万_CodeSv_StartBranch.SV""./DSP2.8232万_OBJ_OBJ_DE.OBJ_DOOR_DE.OBJ_DOOR_SP232/".OBJ_DOOR_DOOR_DE.OBJ_DE.OBJ_DE.SV_DE.SV_DE.SV_START_START.322"".SV.OBJ_DE.SV.OBJ_DE.OBJ_DE.SV".OBJ_DE.OBJ_DE.OBJ_DE.OB_DOOR_SP232"".OBJ_DOOR_DOOR_DOOR_SP232"".OBJ_DOOR_DOOR_DOOR_SP232_DOOR_DOOR_OR_S.OBJ.OBJ_DOOR_DOOR_DE.OB_S.OBJ.OB_S.OB_S.B. "./SV_PP_PulsSample.obj""./SV_TAB_MonitorTab.obj""./SV_TP_MultiSpdFr.lib""./SV_SF_Spdfun.obj_Sp_Sv_Sv_Sp_Sv_Sv_Sp_Sv.Obj_Sp_Sp_S1.".  
'调用:C2000连接器'
c:/ti/bin/cl2000"-v28 -ml -g --define=_debug --define=lag_model --display_error_number --diag_wrap -z -m"../cdm/Debug /EA100_V200.map"--stack_size=0x380 --warn_sections -i:/users/wrap_-z -m -z -m -"-/rew_ex-/EA100"-v232/reb_ex_reb_ex_reb_ex_reb_ex_ex_ex_ex_ex-spd100.map"---map_ex_reb_ex_ex_ex_reb_ex_ex_ex_ex_ex_ex_ex_ex_ex_ex_ex_ex-c_ex-c_ex-c_ex-c_ex_ex-c_ex--c_ex-c_ex-c_ex-c_ex-c_ex-c_ex-c_ex--
链接>
链接>
警告#1.0211万-D:无法将归档文件C:/ti/lib/libc.a解析到兼容库,因为未遇到任何输入文件
致命错误#1.0009万:无输入文件

>>编译失败
cmd/subdir_rules.mk:9:目标'cmd/DSP2.8232万.exe'的配方失败
gmake [1]:***[cmd/DSP2.8232万.exe]错误1
警告#1.0063万-D:指定了"_c_int00"以外的入口点符号: "code_start"
'完成构建目标:EA100_V200.out '
''
Makefile:232:目标'All'的配方失败
gmake [1]:由于错误,目标'econd-outputs'未重制。
gmake:***[All]错误2

****构建已完成****

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    屏幕截图似乎未正确附加。 您可以重试吗?

    控制台看起来有点奇怪;它显示链接器被多次调用,有多个RTS库,最终失败。 如果项目无法正确生成,则无法生成.hex文件。

    有几个线程提到了此问题的一些可能的解决方案:
    e2e.ti.com/.../171.9108万
    e2e.ti.com/.../156.9765万

    如果这些建议不能给您带来任何好的结果,也许看看项目本身的可构建版本会更有成效。 是否可以共享?

    此致,
    拉斐尔