This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在我的CCS中添加新系列

Guru**** 2593720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618768/ccs-how-to-add-a-new-family-in-my-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的CCS版本是7.2 .Hercules.0.00 .XXXX,当我进行安装 工作时,我没有选择或其它系列进行安装。

但是现在,我想将它们添加到中,但我不想使用卸载/重新安装的方式,那么,如何在我当前的CCS中添加新系列?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,
    重新运行相同的安装程序,并在询问要使用哪个目录时,为现有的7.2 0安装选择目录。 然后,安装程序将检测到您已安装,并允许您对其进行更改(添加上次未安装的组件)。

    谢谢
    KI