This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:链接器"cmd"文件中的"Page 1"内存分区的使用

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618606/ccs-tms320f280049m-use-of-the-page-0-and-page-1-memory-partitions-in-the-linker-cmd-file

部件号:TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

链接程序"cmd"文件中是否仍需要"Page 0"和"Page 1"内存分区?  这些似乎是具有单独代码和数据总线的旧版C28xx处理器的传统产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C28x设备具有统一内存几乎可以肯定。  如果是这样,则不需要将内存分隔到第0页和第1页。  有关此主题的详细信息   ,请参阅文章链接器命令文件入门和C28x编译器-了解链接中的讨论。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    George是正确的,这些页面是遗留的。 我们有计划进行清理。

    此致
    Chris