This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:".task_stack"不带节规范

Guru**** 2589670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618561/ccs-launchxl-cc2640r2-task_stack-without-a-sections-specification

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我编写了堆栈分配函数。 当我创建新任务时,我调用函数来分配堆栈。

然后,我得到了这个警告

说明	资源	路径	位置	类型
#1.0247万-D创建不带节规范	uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_TIrtos_CCS			C/C++的输出节".task_stack"问题


代码已发送到调试器部分的启动板时。 “恢复”,“暂停”和“停止”按钮不可单击。

此警告非常重要,或者我可以忽略它?
为什么恢复,暂停和停止按钮不起作用?

谢谢你

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Erdem Simsek"]

    然后,我得到了这个警告

    说明	资源	路径	位置	类型
    #1.0247万-D创建不带节规范	uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_TIrtos_CCS			C/C++的输出节".task_stack"问题 

    [/引述]

    有关 警告的说明,请参阅此链接。

    当代码已发送到调试器部分的启动板时。 “恢复”,“暂停”和“停止”按钮不可单击。[/QUOT]

    通常,当启动调试会话时,代码将加载到目标,并在main()处停止。 您的情况似乎不会发生这种情况,而是会运行。 它是否显示在调试视图中? 如果这是在将您自己的堆栈分配功能添加到示例项目后出现的新问题,我将更仔细地查看它是否会带来问题。