This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/AM5728:TI编译器的编译问题

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618365/compiler-am5728-compilation-issues-with-ti-compiler

部件号:AM5728

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我想进行一些应用程序调试。 对于初始程序,我只想使用TI编译器构建hello world程序。 我遇到以下问题。  

src/subdir.mk:18:目标'src/HelloWorld.o'的配方失败

错误:选项-ms:的参数错误:应为{On,off}之一
Make:***[src/HelloWorld.o]错误1

请查找此帖子所附的视频。 它详细说明了我正在使用的编译器和生成设置。 能否告诉我我我的设置是否正常以及构建失败的原因?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的错误是在一开始。  您需要创建CCS项目,而不是C项目。  请参阅文章 CCS的项目和构建手册。  重点关注标题为"项目类型"和"创建新项目"的部分。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将了解构建手册。 我在选择了"CCS项目"之后就能够建造这个项目。  

    我有一个小的相关问题。 在下面的图片中,该文件夹是否包含用于ARM的Linaro编译器? 该文件夹中没有自述文件或任何内容。  

    用户@repel ~/ti/ccs720/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update % ls -al  

    共计24.
    drwxrwxr-x 6用户 4096 Aug9 18:33 ./
    drwxrwxr-x 6用户 4096 Aug9 18:33 ..
    drwxr-xr-x 6用户 4096 Feb 16 20:02 arm-none-eabi/
    drwxr-xr-x 2用户 4096 Feb 16 20:05 bin/
    drwxr-xr-x 3用户 4096 Feb 16 20:05 lib/
    drwxr-xr-x 4用户 4096 Feb1619:47 share/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    solid reped 说:
    在下面的图片中,该文件夹是否包含用于ARM的Linaro编译器?

    是的。  -George