This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2618:CCS 5.5 v

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618372/ccs-msp430f2618-ccs-v5-5

部件号:MSP430F2618
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

请提供代码和步骤,使MSP430F2618打印一个字符,并在控制台 窗口,终端或任何其它窗口中显示给我吗??? 另外,如果有人解释控制台窗口,输出窗口和终端之间的区别,

我正在研究CCS v 5.5 ,我一直在努力寻找没有任何进展的东西。  

我的主要目标是    通过I2C将Arduino UNO连接到Oimex板MSP430P2618并来回发送多 个字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此MSP430器件有足够的内存空间用于打印功能:

    processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_in_compiler
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf
    processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler

    您可能需要考虑使用反向通道UART。 这需要通过正确的硬件(如MSP430 LaunchPad或MSP-FET工具上的EZ-FET)与PC建立有效的eUSSCI_AX RXD/TXD连接。 或者您可以使用MSP430-P2618板上的RS232连接器。 TI提供了初始化UART和I2C通信的代码示例。

    “控制台”视图显示来自各种控制台(包括生成控制台和调试器控制台)的输出。 还有一个C I/O控制台,它将显示printf()的输出,并允许使用scanf()... 这些控制台都显示在同一视图中,视图顶部将指示哪个控制台处于活动状态。 终端视图用于与终端建立连接,通常用于通过UART进行串行连接。 输出视图不存在。

    Arduino和MSP430电压轨不兼容(5V与3.3V),因此需要电压电平转换才能成功通信。

    此致,
    Ryan