This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:是否可以在CCS中添加PC-Lint?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618052/ccs-cc2650-can-i-add-pc-lint-in-ccs

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我们是否可以在CCS中添加PC-Lint作为插件应用程序? 在哪里可以下载以及如何添加? 您是否有关于CCS中PC-Lint的指南或网页?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damien,
    查看Eclipse Marketplace (通过'Help -> Eclipse Marketplace'或 marketplace.eclipse.org) ,了解Eclipse的可用Lint插件。 我发现了一些类似Linticator和SonarLint的产品(但我没有对它们进行测试)。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo

    我安装了SonarLint,但发现它无法检查C/C++。它是否只能检查Java? 我需要检查C/C++,我应该为SonarLint执行哪些设置。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,你是对的。 我的错误。 SonarLint尚不支持C/C++。 很抱歉这个

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否有一些插件应用程序来检查CCS中的C/C++?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要查找静态代码分析工具,请参阅以下链接以获取其他一些建议:
    e2e.ti.com/.../149.4483万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢,如果我发现插件应用程序可以检查CCS中的C/C++,我将在此处发布。