This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8027万F:GUICOMPOSER和LAUNCHTXL-F2.8027万F已锁定。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617846/launchxl-f28027f-guicomposer-and-launchxl-f28027f-locked

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: UNIFLASH,DRV8301

我正在使用通用GUICOMPOSER将Lab01b (appProgram.out)加载到新 的LAUNCXL-F2.8027万F中,但不能使用消息“cant load because He He He He Another non-debugable program running ...”(无法加载,因为有另一个不可调试的程序正在运行...)或其它内容。 然后我尝试使用另一台LAUNCXL-F2.8027万F (较旧),相同的GUI,相同 的.out,相同的PC等。它工作正常。 我该怎么办?

此致。

费尔南多·贝克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    从您的描述来看,您的其中一个主板似乎已锁定或有一个预加载的程序,阻止JTAG调试器正确连接到它(可能发出连续重置等)。

    然后我会尝试使用CCS或Uniflash来批量擦除设备的闪存。

    有关如何使用CCS执行此操作的详细信息,请参见:
    processors.wiki.ti.com/.../Flash_Programming_F28x

    对于Uniflash,请参阅以下章节的2.3 :
    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Desouza。

    完成。 通过Uniflash,我擦除,解锁,加载程序,擦除, 从     LAUNCXL-F2.8027万F闪存读取内存并被真正擦除A,B,C,C 0x3F000...,但GUI不工作。 连接了错误屏幕。

    好奇:我可以在CCS调试器中启动像“time-ledblink”这样的程序,并且工作正常。

    此致,

    费尔南多

    我的系统:Windows 7 SP1, CCS ISD.0.0013万, LUNCHTXL-F2.8027万R7F, 1.0 BOOSTXL 7.2 DRV8301 REV B,通用GUICOMPOSER V1(?)单机版,程序安装PIN Lab01b等等?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    感谢您发送其他详细信息。 在我看来,GUI Composer小程序或系统本身可能存在问题。

    原因是在我的LAUNCXL-F2.8027万F中加载Lab01b应用程序时没有收到任何错误。 很遗憾,我没有BoosterPack,因此我无法判断该主板是否会触发错误。 您可以尝试删除它并查看是否出现任何错误。

    在此期间,我将与C2000论坛上更了解小程序本身的人员联系。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

     我 已经测试过,BoosterPack的存在没有任何区别。 在另一 台LAUNCHTXL-F2.8027万F (我 上个月购买)上,我也没有遇到任何错误。 我在论坛上看到,其他人也有同样的错误,答案是无结论的。

    此致,

    费尔南多